欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高效型浇口套

  • 2022.03.15 18:25:13
  • 米思米
  • 2650

米思米“高效型浇口套”可以将浇道入口设置为比注塑成型机的注射喷嘴尖端直径更细,因此浇道整体变得细长,从而可以有效减少废料、缩短周期时间。

1.减少浇道、流道部分的树脂材料


对于冷流道模具,浇道是引导树脂流向型腔的不可或缺部分,但是浇道在完成填充保压后就会变为废料,所以在考虑出材率时,浇道应尽量细而轻。然而,如果将浇道设计成比成型机的注射喷嘴直径更细,则会出现倒凹,无法进行连续成型。如果使用高效型浇口套,由于成型机喷嘴接触部分做了沉头孔加工,因此不会出现倒凹现象。并且,由于可以将浇道设计为更细一圈的尺寸,因而还可以减轻废料的重量。

2.缩短周期时间


使用冷流道模具时,周期时间主要由浇道冷却时间决定。即使型腔中已经冷却固化,但假如较粗的浇道还在继续冷却,就无法打开模具。如果强行打开模具,则仍然温热柔软的浇道会被撕下而残留在模具中。通过减小浇道直径可以明显缩短周期时间。周期时间的缩短可以带来生产成本的降低。模具的注塑次数越多,哪怕只是缩短1秒钟,也能带来巨大的成本下降。

3.减轻拉丝状况


浇道直径越小,冷却固化越快,具有不易拉丝的效果。

高效型浇口套的树脂袋(沉孔)是根据树脂的类型进行选择。此外,在选型时,有时可能还需要考虑实际使用的注塑成型机的喷嘴尖端形状和结构。根据以往的实际使用业绩,树脂材料的价格越高,则使用这一产品的经济效益就越大。此外,对于需要较长冷却固化时间的树脂(PMMA、PP等),缩短周期时间的效果更为显著。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities